Renesas Synergy™

FAQ 1006110 : ドレイン電流(直流)も、このディレーティングファクタの制約を受けるでしょうか? また、ドレイン電流の他にこのディレーティングファクタの制約を受ける特性は何かありますか?

ドレイン電流がディレーティングファクタの制約を受けるのではなく、温度が上昇すると内部抵抗が大きくなり、結果として消費電力のかたちでドレイン電流がディレーティングファクタの制約を受けることになります。
ドレイン・ソース間電圧はこの制約は受けませんが、定格の80%以内でのご使用を推奨いたします。

 

 

適用製品

高周波増幅用パワーMOSFET
パワーMOSFET
一般スイッチング用パワーMOSFET
PC/バッテリ保護用パワーMOSFET
車載用パワーMOSFET
小信号スイッチング用MOSFET(uFET)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください