Renesas Synergy™

FAQ 107436 : 【発振回路】 オンチップオシレータの周波数のばらつきの要因は? [2009/08/05]

一般的なばらつきの要因としては下記が考えられます。

  • 製造ばらつき(チップごとのばらつき)
  • 電源電圧の変動によるばらつき
  • 周囲温度によるばらつき

規格値は、各グループのデータシートおよびユーザーズマニュアルに記載の「電気的特性」を参照してください。

 

 

適用製品

3823
38D2
38D5
7544
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください