Renesas Synergy™

FAQ 1010277 : 電源投入をPVcc→Vccの順にして良いでしょうか?

Vcc→PVccの順で投入してください。
PVccを先に投入してもデバイスが壊れる事はありませんが、端子から予期しない電圧が出力される可能 性があります。問題になるかどうかはシステム依存であり、当社では保証を致しかねます。PVccが先行する場合でも、ほぼ同レベルでVccが追従する場合 (5Vから3.3Vを生成している場合)は、問題無いと考えます。ただしこの場合でも保証は致しかねます。

 

適用製品

SH7254R
SH7253
SH7058
SH7058S, SH7059
SH7055
SH7050, SH7051
SH7052, SH7053, SH7054
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください