Renesas Synergy™

FAQ 1004720 : ATM SARでUPD98405のロットにおけるバージョン・レジスタの値について教えてください。

ロット番号の数字4桁の次の、アルファベット1文字目(規格区分)がバージョンを示します。
例 0108Kxxxxxロット: K規格

品  名 バージョン 規格 VER値
UPD98405GL-PMU 3.0 K, P 0x 0000 0102
3.1 E, X 0x 0000 0103
4.0 M 0x 0000 0104
UPD98405S1-6C 3.1 K 0x 0000 0103
4.0 E

0x 0000 0104

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください