Renesas Synergy™

FAQ 103946 : ハードウェアリセット動作が正常でない(暴走する)。原因は?

まず、リセットベクタに格納されている番地に飛んでいるか/いないかを、ご確認ください。
リセットベクタに格納されている番地に飛んでいない場合、リセット入力が規定通りかをご確認ください。
リセットベクタに格納されている番地に飛んだ後に暴走している場合、スタックポインタ、割り込みベクタテーブルの設定などを、ご確認ください。また、 R8C/10、R8C/11グループ以外の品種では、フラッシュメモリのFFFFh番地のビット0が"0"の場合、ウォッチドッグタイマが自動的に起動し ます。FFFFh番地の値をご確認ください。

適用製品

R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B
R8C/20
R8C/21
R8C/22
R8C/23
R8C/24
R8C/25
R8C/26
R8C/27
R8C/28
R8C/29
R8C/2A
R8C/2B
R8C/2C
R8C/2D
R8C/2E
R8C/2F
R8C/2G
R8C/2H
R8C/2J
R8C/2K
R8C/2L
R8C/32C
R8C/33C
R8C/34C
R8C/35C
R8C/36C
R8C/38C
R8C/3GC
R8C/3JC
R8C/32D
R8C/33D
R8C/35D
R8C/3GD
R8C/33T
R8C/38A
R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H
R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H
R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H
R8C/L35C
R8C/L36C
R8C/L38C
R8C/L3AC
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください