Renesas Synergy™

FAQ 1006006 : オペアンプの出力印加電圧とは?

特性劣化や破壊を起こさずに、出力端子に印加できる電圧範囲です。
電源ON/OFF時の過渡状態も含めて、定格を越えないようにご注意ください。
なお、オペアンプとして得られる出力電圧は、電気的特性の最大出力電圧の範囲内です

 

 

適用製品

オペアンプ
CMOSオペアンプ
バイポーラオペアンプ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください