Renesas Synergy™

FAQ 1007195 : CA850でビルドを実行した場合に、以下のエラーが発生します。解決方法を教えてください。

[エラー内容]
ld850: CA850 error F4452: undefined symbol.
__sSelfLib_ToRamUsrInt.text ・・・
__eSelfLib_ToRamUsrInt.text ・・・
__sSelfLib_ToRamUsr.text ・・・
__eSelfLib_ToRamUsr.text ・・・

 

回答

SelfLib_ToRamUsrInt.text,SelfLib_ToRamUsr.textセクションが定義されていないため,エラーが発生しています。このセクションを定義してください。

セルフ・プログラミング・ライブラリは,ライブラリ内部でこの二つのユーザセクション名を参照していますので,ユーザによって定義する必要があります。 

 

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください