Renesas Synergy™

FAQ 1011784 : フローティングライセンスの購入後にライセンス追加は可能ですか?

Q: 質問

フローティングライセンスの購入後にライセンス追加は可能ですか?


A: 回答

可能です。
追加で媒体あり、なしのいずれかの製品で購入していただき、ライセンスキーをサーバPCのライセンス管理ソフトに登録して頂くだけでライセンス数を追加できます。

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください