Renesas Synergy™

FAQ 1011782 : ノードロック・ライセンスとフローティング・ライセンスで使用するコンパイラに違いはありますか?

Q: 質問

ノードロック・ライセンスとフローティング・ライセンスで使用するコンパイラに違いはありますか? 

 


A: 回答

違いはありません。使用するライセンスが異なるだけで、同じコンパイラを起動します。

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください