Renesas Synergy™

FAQ 103434 : マニュアルリセットはどのような時に使用するのでしょうか?

マニュアルリセットの詳細仕様は製品毎に異なりますが、基本的にマニュアルリセットではCPUや割込みコントローラの各レジスタが初期化され、周辺モジュールやI/Oポートのレジスタは保持されます。

よってモジュール動作を継続したままCPUを初期化したい場合やパワーオンリセット時のI/Oポートの初期化によって外部システムに悪影響を与える可能性があるときなどにはマニュアルリセットが有効となります。

但し電源投入時の1回目は必ずパワーオンリセットを入力して下さい。

詳細は各製品ハードウェアマニュアルの「レジスタ一覧」「付録(端子状態)」を参照して下さい。

 

 

適用製品

SH7144, SH7145
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032, SH7034, SH7034B
SH7032
SH7020, SH7021
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください