Renesas Synergy™

FAQ 1011779 : フローティングライセンスについて、種類の異なるコンパイラを管理することは可能ですか?

Q: 質問

フローティングライセンスについて、種類の異なるコンパイラを管理することは可能ですか? 例えば、CC-RHのStandard版ライセンスとCC-RXのProfessional版ライセンスを同時に管理することは可能でしょうか。


A: 回答

管理する事が可能です。

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください