Renesas Synergy™

FAQ 106909 : ハードウェアスタンバイモードに入るにはRES#端子をあらかじめLowレベルにしておく必要がありますか?

いいえ、RES#端子をあらかじめLowレベルにしておく必要はありません。ただし、STBY#端子をLowレベルにした場合マイコンの動作状態に関わら ず、内部クロックと非同期でマイコンはハードウェアスタンバイモードに遷移します。よって、例えばCPUが内蔵RAMをアクセス中にSTBY#端子が Lowレベルになると、その内容を破壊してしまう恐れがあります。内蔵RAMの内容を保持するには、以下の2つの方法があります。1つは、STBY#端子 をLowレベルにする前にRAMEビットを”0”にして、CPUが内蔵RAMをアクセスするのを禁止してからスタンバイに遷移する方法。もう1つは、 STBY#端子をLowレベルにする前にRES#端子をLowレベルにする方法(※)です。なお、ハードウェアスタンバイモードでは規定の電圧(RAMス タンバイ電圧)が与えられている限り、RAMの内容を保持します。(※:CPUが内蔵RAMアクセス中のリセット入力動作についてはFAQ No.103208をご参照ください)

 

 

適用製品

H8S/2678, 2678R
H8S/2668
H8S/2655
H8S/2649
H8S/2648, 2646
H8S/2643
H8S/2630, 2639, 2638, 2636, 2635
H8S/2633
H8S/2628
H8S/2615
H8S/2612
H8S/2556, 2552, 2506
H8S/2378, 2378R
H8S/2368
H8S/2398, 2357
H8S/2355
H8S/2350
H8S/2345
H8S/2339
H8S/2329
H8S/2319
H8S/2282, 2280
H8S/2268, 2264
H8S/2258, 2239, 2238, 2237, 2227
H8S/2245
H8S/2215
H8S/2214
H8S/2218, 2212
H8S/2189R
H8S/2172
H8S/2168
H8S/2148, 2144
H8S/2144B,2134B
H8S/2140B
H8S/2138, 2134
H8S/2125
H8S/2128, 2128S, 2124
H8S/2117, 2117R
H8S/2116
H8S/2114R
H8S/2111B
H8S/2110B
H8SX/1663
H8SX/1657
H8SX/1653
H8SX/1650, H8SX/1651
H8SX/1648A, H8SX/1648L
H8SX/1638, H8SX/1638L
H8SX/1544
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください