Renesas Synergy™

FAQ 1008690 : DC/AC特性ではmin/max規定をしていますが、あるデバイスで特性がふらつくということですか。

いいえ、ちがいます。まず、入力と出力で意味が異なります。
出力については、デバイスごとに固有の特性であり、製品ごとのばらつきを意味しています。
入力については、許容値の範囲を意味します。
なお、あるデバイスについて、温度や電源/入力の電圧によって、これらの特性は変化しますが、動作保証範囲の条件なら、min/max規定の範囲を越えることはありません。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください