Renesas Synergy™

FAQ 1011775 : CC-RH、CC-RX、CC-RL以外のコンパイラが、フローティングライセンスに対応する予定はありますか?

Q: 質問

CC-RH、CC-RX、CC-RL以外のコンパイラが、フローティングライセンスに対応する予定はありますか?


A: 回答

CC-RH、CC-RX、CC-RL以外のコンパイラでは、対応予定はありません。

 

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ

 

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください