Renesas Synergy™

FAQ 1008639 : uPD7105xシリーズのQFP相当品は、端子名称がuPD7105xと異なりますが、機能や正負の論理は同じですか。

はい、機能相当品なので同じです。
相当品の場合、負論理の端子名称では、末尾に"B"を付加しています(CLK端子にはありませんが、立ち下がりエッジ・トリガになっています)。
なお、uPD7105xでNC端子を外部信号のブリッジなどに使用していた場合、相当品ではIC端子なので短絡することになり、同一基板ではパターン・カットと信号線のバイパス接続が必要となります。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください