Renesas Synergy™

FAQ 1011770 : コード生成の端子配置(設計ツール)で保存した「端子配置表」を読み込む機能はありますか?

Q: 質問

コード生成の端子配置(設計ツール)で保存した「端子配置表」を読み込む機能はありますか?


A: 回答

端子配置(設計ツール)及び端子図で保存したエクセル形式の「端子配置表」をコード生成に読み込んで編集する機能はございません。
端子配置表は出力機能のみをサポートしております。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
コード生成支援ツール
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください