Renesas Synergy™

FAQ 1010186 : フォトカプラ・光MOSFETのLEDのVF(min.)の規定はないのでしょうか。

フォトカプラ・光MOSFETのLEDのVF(min.)の規定はございませんが、VF(min.)の考え方については下記URLの技術解説に掲載してありますのでご参照ください。
https://www.renesas.com/ja-jp/products/optoelectronics/technology/standard-p.html
また、光MOSFETについては、LED復旧電圧(出力がOFFする電圧)をデータシート上に規定しています。

適用製品

フォトカプラ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください