Renesas Synergy™

FAQ 1011759 : CS+でリアルタイムOSリソース情報が表示されない。

Q: 質問

CS+でリアルタイムOSリソース情報が表示されない。


A: 回答

リアルタイムOS関連のプラグインが無効になっている可能性があります。 以下の手順で確認してください。

  1. CS+のメニューで[ツール]-[プラグインの管理]を選択します。
  2. [追加機能]タブを選択します。
  3. 以下のプラグインにチェックが入っていることを確認します。(有効の場合)
    「リアルタイムOSタスク・アナライザ・プラグイン(共通部)」
    「リアルタイムOSビルド設定プラグイン(共通部)」
    「リアルタイムOSリソース情報表示プラグイン(共通部)」
    「リアルタイムOS解析制御プラグイン(共通部)」

上記プラグインの項目自体が無い場合は、再度該当のリアルタイムOSをインストールしてください。

 

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください