Renesas Synergy™

FAQ 1010343 : HDLCデータ処理モードは、NRZ形式、NRZI形式のデータ変換に対応していますか?

NRZ形式のデータ変換のみ対応しています。
本機能は、ISDN電話のために用意された機能です。

適用製品

M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください