Renesas Synergy™

FAQ 107118 : 電源投入直後のD/Aコンバータのアナログ出力端子の状態を教えてください。

(1)簡易パワーオンリセット回路が内蔵されている製品では、出力はデジタル入力00hに対応する電圧になります。簡易パワーオンリセット回路内蔵製品については FAQ No:107092を参照してください。

(2)リセット端子がある製品はリセット信号を入力することで出力はデジタル入力00h(または000h)に対応する電圧になります。リセット端子のある製品については FAQ No:107092を参照してください。

(3)下記製品では電源投入時の出力は不定です。

・M62352/M62352A, M62353/M652353A, M62354/M62354A

・M62366, M62367, M62368

・M62370, M62371

適用製品

D/Aコンバータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください