Renesas Synergy™

FAQ 103318 : ソフトウェア割り込みを実現する方法はありますか?

下記の方法を検討ください。

1. トラップ命令を使用する。

TRAPA命令の実行により、ベクタ番号32~63の例外処理ベクタテーブルが使用可能です。

2. 内蔵周辺機能からのダミー割り込みを使用する。

例えば、下記の割り込みを使用することが考えられます。

・タイマ割り込み(MTUのオーバフロー割り込み、CMTのコンペアマッチ割り込み、など)

・IRQ割り込み(I/Oポートからの出力をIRQ端子に接続)

適用製品

SH7144, SH7145
SH7065
SH7058
SH7055
SH7050, SH7051
SH7052, SH7053, SH7054
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032, SH7034, SH7034B
SH7032
SH7020, SH7021
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください