Renesas Synergy™

FAQ 1011265 : EtherCATの通信ポートについて教えて下さい。通信ポートの0と1どちらもIN(又はOUT)として使用できますか?

EtherCATの規格としてデイジーチェーントポロジやリングトポロジなど、複数台を接続をする時はIN:Port0, Out: Port1という構成を定義しています。
そのため、通信ポート0をIN、通信ポート1をOUTとして接続する必要があります。

 

適用製品

マルチプロトコル通信LSI (R-IN32M3)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください