Renesas Synergy™

FAQ 107276 : RS-422AのドライバIC(HD26C32A等)の未使用入力端子の処理はどのようにしたらよいですか。

通常のロジックICと同様に原則として"L"又は"H"にプルアップ、プルダウン抵抗を介して接続してください。


キーワード:共通、空き入力

適用製品

RS422/423用IC, IEEE 485/488 インタフェース
シリアル通信用IC
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください