Renesas Synergy™

FAQ 104904 : 【マイコン比較】 3850グループは型名に「A」が付くものと「H」が付くものと、ないものがあるがどう違うのか。[2003/06/27]

3850グループには、「標準品」と「H仕様」、「A仕様」があります。型名に「A」が付くものはA仕様で、「H」が付くものはH仕様です。ただし、型名に「H」が付かないものにもH仕様のものがありますのでご注意ください。
それぞれの相違点および相違による注意点等については、下記資料をご参照ください。

3850グループ(A仕様QzRom版)データシート P.6:3850グループ(標準品)、3850グループ(H仕様)、3850グループ(A仕様)の相違点

(#105563)

 

 

適用製品

3850A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください