Renesas Synergy™

FAQ 105491 : SDRAMへのアクセスができない場合、確認すべき項目はありますか?

下記の内容について確認してください。

1.内部クロック(Iφ)とバスクロック(Bφ)のクロック比が、Iφ:Bφ=1:1になっていないか、確認してください。

SH7709S/SH7729R/SH7706/SH7727では、Iφ:Bφ=1:1の場合、SDRAMへのアクセスはできません。
(SH7705/SH7720/SH7721は、Iφ:Bφ=1:1の場合でも、SDRAMへのアクセスは問題ありません。)

2.SDMR(シンクロナスDRAMモードレジスタ)の設定が正しく行われているか、確認してください。

1) SH7709S/SH7729R/SH7706/SH7727では、SDMRの書き込みは「バイトサイズ」で行います。SH7705/SH7720/SH7721ではSDMRの書き込みは「ワードサイズ」で行います。

2) 特にCASレイテンシについては、ウェイトコントロールレジスタの設定値とSDMRの設定値とが一致しているかを確認してください。ここでいうウェ イトコントロールレジスタとは、SH7709S/SH7729R/SH7706/SH7727ではWCR2、SH7705/SH7720/SH7721で はCS2WCRまたはCS3WCRです。

3.MCR(個別メモリコントロールレジスタ)の設定が正しく行われているか、確認してください。

4.RTCSR(リフレッシュタイマ/コントロールレジスタ)およびRTCOR(リフレッシュタイムコンスタントレジスタ)により設定されたSDRAMのリフレッシュサイクルの間隔が、SDRAMの規格値を満たしているか、確認してください。

5.SDRAMの各信号の、セットアップ時間、ホールド時間が満たされているか、確認してください。

適用製品

SH7729R
SH7727
SH7721
SH7720
SH7709S
SH7706
SH7705
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください