Renesas Synergy™

FAQ 1002728 : uPD780021Aで、 湿度インジケータの 20%が "WARNING(警告)"、40%が "EXAMINE(調査)" とありますが、 どちらのほうが危険度が高いのでしょうか?

これはあくまで湿度の目安を示しており、40%がピンクになった場合には必ずプリベークが必要になります。 20%でもその時間が長く続くと吸湿はすすみますので、 保管期間が長くなった場合にはプリベークを行うことをお奨めします。
なお、このインジケータはパックされたままの状態での湿度を確認するためのものです。
開封した後は表示が無効となります。

 

 

適用製品

78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください