Renesas Synergy™

FAQ 1000174 : 端子の機能や周辺機能の動作モードを切り替えると、端子から一瞬パルスが出るのですが、なぜでしょうか。

一般的に、端子の機能や周辺機能の動作モードを切り替えると、内部スイッチング回路の切替信号の遅延の差で、機能や動作モードが切り替わるまでの数ns程度短いパルスが出ることがあります。

適用製品

R8C/1x
R8C/2x
R8C/3x
R8C/Lx
R8C/Mx
M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください