Renesas Synergy™

FAQ 1006592 : オプション・バイトについて

[オプション・バイト]

マイコン(MCU)に搭載されている多くの機能はソフトウェアで設定できるようになっています。しかし、低電圧検出のようにハードウェアで設定した方が好ましいものがあります。これを実現するために、マイコン起動時に、プログラムとは別のフラッシュ・メモリ(オプションバイト)に格納された設定情報を参照して、動作モードを確定させます。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください