Renesas Synergy™

FAQ 1011009 : 開発環境にはどのようなものが用意されていますか?

評価ボード、開発環境(IDE, デバッガ)、サンプルソフトは弊社Webサイトに情報掲載しておりますのでご参照ください。

◆ 評価ボード、開発環境
http://japan.renesas.com/products/soc/fa_lsi/multi_protocol_communication/release/index.jsp
[ページ上段の「開発ツール」、「開発環境」をクリック]

◆ サンプルソフト
http://japan.renesas.com/products/soc/fa_lsi/multi_protocol_communication/peer/sample_software.jsp

 

 

適用製品

マルチプロトコル通信LSI (R-IN32M3)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください