Renesas Synergy™

FAQ 104810 : 【PWM出力】 PWM出力を"L"にするにはどうすればよいか。[2003/12/08]

次の2方法があります。

○ 現在のPWM周期の出力後に"L"出力したい場合
PWM0Lレジスタ(PWM1Lレジスタ)とPWM0Hレジスタ(PWM1Hレジスタ)に"00h"を書き込むと、次のPWM周期以降"L"レベルを出力します。
○ PWM周期に関係なく、すぐに"L"出力したい場合
PWM出力と端子を共用しているポートの出力データを"0"に、方向レジスタを"1"にして、PWM0許可ビットとPWM1許可ビットを"0"(禁止)にすると、ポートとして"L"レベルを出力します。
初期設定で上記のようにポート設定した後、PWM機能を使用していた場合は、PWM0許可ビットとPWM1許可ビットを"0"にした次のサイクルから"L"レベルを出力します。

(#103038)

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください