Renesas Synergy™

FAQ 1009065 : ダーリントン接続(Darlington Circuit)

2つのバイポーラ・トランジスタのコレクタ同士を接続し、さらに一方のエミッタを他方のベースに接続した回路です。これによって、全体を1つのトランジスタのように動作させることができ、電流増幅率hFEは、2つのトランジスタのhFEの積となります。



さらに多段接続をすれば、それにともなって電流増幅率を大きくすることができます。

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください