Renesas Synergy™

FAQ 103590 : 鉛フリーのパッケージはありますか?

あります。鉛フリー品は品名の末尾にVがつきます。

適用製品

H8/300H Tiny
H8/36109
H8/36087
H8/36077, H8/36079
H8/36064
H8/36049
H8/36037, H8/36057
H8/36014, H8/36024
H8/3694
H8/3687
H8/3672
H8/3664
H8/36912, H8/36902
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください