Renesas Synergy™

FAQ 107272 : ロジック製品を入力フローティングで使用しても良いですか

使用できません。
フローティングとは、レベルが決まらない為、中間電位あるいはハイインピーダンスとなります。このような状態での正常動作は期待出来ませんので、必ず入力をH又はLにして使用してください。


キーワード:共通、空き入力

 

適用製品

高耐圧ロジック
HD74BC シリーズ
HD74AC シリーズ
HD/RD74HC シリーズ
HD74LV-A シリーズ
HD74ALVC シリーズ
RD74LVC-B シリーズ
ユニロジック74LV-A LVT-A 1G/1GW/2G
ユニロジック74ALVC 1G/2G
ユニロジック74HC1G/T1G
レベルシフタ
LCDパネル用交流信号カウンタ
クロックジェネレータ
SSCG用クロックジェネレータ 151TS
高速バススイッチ HD74CBTシリーズ
高電圧ラッチ
IGBTドライバ
CCD/RS-232ドライバ
シリアル通信用IC
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください