Renesas Synergy™

FAQ 1004836 : マイコンのプリント基板パッド寸法を教えてください。

ICパッケージの資料を弊社のホームページに掲載しております。
メイン・メニューの 製品情報/ICパッケージ ここの左コラムに パッケージ情報 があります。
これの  「ICパッケージ一覧」から参照できます。
(この中の「Land pattern」に基板パッド寸法が載っています)

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください