Renesas Synergy™

FAQ 103958 : 割り込み優先レベルを変更する場合、注意事項はあるか?

割り込み要求ビット(IR)と割り込み優先レベル選択ビット(ILVL0~ILVL2)は、同じ番地に配置されているため、割り込み優先レベルを変 更する際、MOV命令を使用すると、IRビットを変更してしまう可能性があります。IRビットに影響を与えず、優先レベルを変更するためには、次の命令を 使用してください。

AND、OR、BCLR、BSET

また、割り込み制御レジスタは、そのレジスタに対応する割り込み要求が発生しない箇所で、変更してください。割り込み要求が発生する可能性がある場合は、割り込みを禁止状態にしてから変更してください。詳細は、 ハードウェアマニュアル をご参照ください。

 

 

適用製品

R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B
R8C/20
R8C/21
R8C/22
R8C/23
R8C/24
R8C/25
R8C/26
R8C/27
R8C/28
R8C/29
R8C/2A
R8C/2B
R8C/2C
R8C/2D
R8C/2E
R8C/2F
R8C/2G
R8C/2H
R8C/2J
R8C/2K
R8C/2L
R8C/32C
R8C/33C
R8C/34C
R8C/35C
R8C/36C
R8C/38C
R8C/3GC
R8C/3JC
R8C/32D
R8C/33D
R8C/35D
R8C/3GD
R8C/33T
R8C/38A
R8C/L35C
R8C/L36C
R8C/L38C
R8C/L3AC
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください