Renesas Synergy™

FAQ 103463 : SLPマイコンのADC内部インピーダンス値を教えてください。

内部インピーダンス値は、約10kΩが設計値になります。(製造ばらつきにより値は変化します。)
アナログ入力回路の等価回路につきましては、各製品の ハードウェアマニュアルのA/D変換器の章「許容信号源インピーダンスについて」に記載しております。
こちらを御参照下さい。

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3887
H8/3867
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください