Renesas Synergy™

FAQ 1000080 : ユーザー登録はどのような流れで取得出来るのでしょうか?

まずは弊社営業担当に、システム利用希望であることをお伝えください。
その後、弊社営業担当のe-mailアドレスをお伝えしますので、WEB上の「利用申込み」ボタンを押して、フォームに必要事項を入力してください。

★ユーザ情報
姓、名、会社名、住所、電話番号、FAX番号、e-mailアドレスを入力してください。英数字は半角文字、カナは必ず全角文字で入力してください。
※ご登録者(ご担当者)別にユーザーIDの発行が可能です。

★弊社営業担当のe-mailアドレス
弊社営業担当のe-mailアドレスを事前に入手し、ここでは必ず入力してください。
入 力しないと登録申請が正しくおこなわれません。次に利用規約が表示されますので、熟読の上、内容に同意いただける場合は「同意する」を押してください。こ れで、ユーザー登録申請は完了しました。後日改めて弊社営業担当を通じて、ユーザーIDとパスワードを お知らせ致します。

ユーザーIDがお手元に届いた時点から、本システムのご利用が可能となります。

 

 

適用製品

旧ルネサス テクノロジ製品 ROM発注情報
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください