Renesas Synergy™

FAQ 1004568 : USB2.0 HUBコントローラとは、どのようなものですか?

USB HUB(ハブ)コントローラは、USBホストとUSBデバイスの間に置かれ、USB信号の分岐を実現するためのデバイスです。
USBホストに多くのUSBデバイスを接続したくても、ホストのポート数が足りない場合や、1つのセットで複数の機能を持ちながら、USBのポート数は1 つにしたい場合などに使用されます。
USB2.0 HUBコントローラは、ダウンストリームにFull-Speed (12Mbps:FS) や Low-Speed (1.5Mbps:LS) のデータも効率よく転送できるように、Transaction Translator (TT) と呼ばれる回路を内蔵しており、ダウンストリーム・ポートに接続されるUSBデバイスのスピードと無関係に、アップストリーム・ポートがUSB2.0ホス ト (EHCI) と接続されているときは、つねにHigh-Speedで通信を行っています。

 

適用製品

USB2.0 Hub Controller
UPD720115
UPD720114
UPD720113
UPD720112
UPD720110A
UPD720110
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください