Renesas Synergy™

FAQ 1004838 : USB ホストコントローラのOHCIやEHCIとは、どういうものですか?

ホストコントローラとドライバの間で決められた手順(ルール)がHost Controller Interface(HCI)です。OHCI (Open Host Controller Interface) はUSB1.1のホストの規格で定義されており、OHCIのほかにUHCIというものがあります。
EHCI (Enhanced Host Controller Interface) は、USB2.0の規格化とともにIntel社が作成した規格です。当社のホストコントローラは、OHCIとEHCIに準拠しています。

適用製品

USB3.0 Host Controller
UPD720202
UPD720201
UPD720200A
UPD720200
USB2.0 Host/Peripheral Controller
USB2.0 Host Controller
UPD720102
UPD720101
UPD720100A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください