Renesas Synergy™

FAQ 1007047 : uPD78002xの A/Dコンバータ内部の等価回路について教えてください。 また電荷を取り込む時間を教えてください。

実際には、単純な RCの回路とはなりません。
マニュアルの図13-19、及び表13-2に記載されておりますが、以下のような等価回路となります。

内部の容量を十分充電するために、ドライブ・インピーダンスを下げて頂く必要があります
(数kオーム程度を推奨します)。
また、電荷を取り込む時間は、A/D変換時間の 1.5/12 程度です。
なお、これは参考値です。保証値ではございませんのでご注意ください。

 

 

適用製品

UPD78002xA
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください