Renesas Synergy™

FAQ 1011018 : EtherCATのVendor IDは、R-IN32M3-ECの中に入っているのでしょうか?

EtherCATのVendor IDは、R-IN32M3-ECには書き込まれておりません。
お客様が個別にETGよりVendor IDを取得していただき、EEPROMに書き込んで頂く必要がございます。

 

 

適用製品

マルチプロトコル通信LSI (R-IN32M3)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください