Renesas Synergy™

FAQ 107115 : I2Cバスのアドレスはどのようにして設定するのですか?

I2Cバスに接続するデバイスのアドレスは互いに異なっている必要があります。

(1)M62332, M62333, M62334ではバスアドレスは固定で、ユーザはバスアドレスを設定できません。これら製品は同じアドレスになっていますので、2個接続したい場合はアドレスだけが異なるM62337, M62338, M62339と組み合わせて接続してください。

(2)M62392, M62393, M62320ではCS0, CS1, CS2端子の"H"、"L" レベルでアドレスを設定できます。CS端子の"H"レベルがアドレスの対応ビットの"1"になります。

(3)バスアドレスの一覧を下に示します。

(4)上記製品を組み合わせると最大16個まで1つのI2Cバスに接続できます。

 

適用製品

I2CバスI/Oエキスパンダ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください