Renesas Synergy™

FAQ 1006140 : 三端子レギュレータに入力側と出力側のコンデンサは、必要ですか?

はい、必要です。
低飽和型レギュレータや負出力レギュレータは、コンデンサの容量や種類によっては発振しやすい特性なので、必ずデータ・シートに記載されているものをご使 用ください。また、入力側のコンデンサは、温度特性や周波数特性の良いコンデンサを推奨します。

 

適用製品

三端子レギュレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください