Renesas Synergy™

FAQ 103429 : AVcc端子とVcc端子にかかる電圧の、電源オン/オフ時の立ち上がり/立下りシーケンスに規定はありますか?

AVCCとVCCの電源立ち上げシーケンスの規定はありませんが、VCCまたはAVCCのみ電源が供給されている状態で長期的に使用を続けるとLSIの劣化につながりますので、なるべく同時に立ち上げ/立下げるようにしてください。

適用製品

SH7285, SH7286
SH7243
SH7214, SH7216
SH7239, SH7237
SH7144, SH7145
SH7065
SH7058
SH7055
SH7050, SH7051
SH7052, SH7053, SH7054
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032, SH7034, SH7034B
SH7032
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください