Renesas Synergy™

FAQ 103304 : AUDとは何ですか?

AUD(アドバンストユーザデバッガ)は、エミュレータが使用する機能です。
AUDは、ユーザプログラムにおいて分岐が発生したときに、分岐先アドレスを出力するブランチトレース機能と、LSIの内部/外部バスに接続されているモジュールの読み出し/書き込みを行うRAMモニタ機能を持っています。
AUD機能を使用したエミュレータを用いることにより、大容量のリアルタイムトレースや、RAMモニタが可能となります。
エミュレータ機能は製品により異なりますので、各エミュレータ製品のマニュアルを参照してください。

適用製品

SH7144, SH7145
SH7058
SH7055
SH7052, SH7053, SH7054
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください