Renesas Synergy™

FAQ 1008551 : 輸出貿易管理令によるマイコンの判定は、どのように考えればいいですか。

マスクROMマイコンおよび書込み済みOTPマイコンはプログラムの書き換えができないので、プログラムの仕様設計者であるお客様ご自身が該非判定をしなければなりません。
お客様が判定する際は、専用集積回路(ある特定装置に使用するために設計した集積回路)として判定していただくことになります。
ご不明な点については、販売員にご相談ください。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください