Renesas Synergy™

FAQ 1000444 : デバッグ作業中に「START時の指定ルーチン実行処理でタイムアウトエラーが発生しました(FFWERR_ASTARTFUNC_TIMEOUT)」 または「STOP時の指定ルーチン実行処理でタイムアウトエラーが発生しました(FFWERR_ASTOPFUNC_TIMEOUT)」が表示され、 デバッグが中断してしまいます。(対象MCU:R8C/3x、R8C/Lxシリーズ)

回答

以下の原因が考えられます。

  1. 指定ルーチン終了処理で、リターンサブルーチン命令が使用されておらず指定ルーチンの実行が終了しない。
  2. 指定ルーチンの処理時間が100ms以上のため、タイムアウトになっている。
  3. 指定ルーチンの実行前後および実行中にリセット端子にリセット信号が入力された。

 

適用製品

E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください