Renesas Synergy™

FAQ 1007108 : I2Cバスについての概要

はじめに
I2Cバスはフィリップス社が提唱しているシリアル・バスで、 2本の信号により複数の機器の間でデータをやり取りをサポートしています。
(フィリップス社の特許が2004年8月で失効したので、以降は契約やロイアリティの支払いが不要となりました。)

 

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください