Renesas Synergy™

FAQ 1000574 : 外部バス・インターフェースにおけるアドレス・バスとデータバスの違いは、何ですか?

  • アドレスバス(Address bus)は、CPU や DMA を行うユニットが、アクセスしたいメモリのセルの物理アドレスを指定するために使用するバスです。A0やA10などAn(n=0,1,2,…)と記されます。
  • データバスとは、バス(回路間の通信経路)のうち、データをやりとりするために使われるものです。D0やD10などDn(n=0,1,2,…)と記されます。プロセッサから出力されたデータバスラインは、RAMやROM、その他のデータ入出力機能を持つICの入出力端子へと接続されます。

 

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください