Renesas Synergy™

FAQ 1000538 : 外部バス・インターフェースにおいて8ビット/16ビット・データ・バスをどのように切り替えるのですか?

外部メモリ領域のメモリ・ブロック0-3は、チップ・セレクト(CS)信号によって選択され、その単位で管理されます。
その領域ごとにBSCレジスタでバス幅を8ビット幅か16ビット幅かに設定できます。
16ビット幅に指定した場合は偶数番地が下位8ビットとなり、奇数番地が上位8ビットとなります。

 

適用製品

V800 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください